This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:具有 BLE 功能的 Delfino DSP:CC2640R2F 或 CC1350是否是理想选择?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC1350, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609411/tms320f28335-delfino-dsp-with-ble-is-cc2640r2f-or-cc1350-a-good-choice

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC1350

您好!

我将修改基于 Delfino 芯片 TMS320F2833的设计。 我的目标是包括蓝牙功能。

我可以使用 CC2640R2F 或 CC1350 (集成了蓝牙选项)作为替代产品吗? 它们是否提供了相同的处理能力/功能以及相同容量的存储器(ROM 和 RAM)、以便更好地替代 TMS320F28335?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些器件是基于 Cortex-M3的无线微控制器、不具有 HW DSP 功能。 您可以在 RAM /闪存可用性数据表中找到更多详细信息。

    祝你一切顺利