This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000控制器实现的最大开关频率

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611388/max-switching-frequency-to-achive-with-c2000-controllers

尊敬的团队:

我的一位客户希望以低于给定规格的方式构建相移全桥电源:

输入电压范围:通用交流(85-264 VAC)

输出电压:24VDC

输出功率:1kW

他们计划使用 GaN 开关来提高开关频率、但他们不确定 C2000控制器的最大实际可实现开关频率。

HRPWM 模块是否能够驱动500kHz 至1MHz 范围内的 GaN 开关? 如果是、哪种产品系列更 适合此应用?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caglar、

    这个问题没有简单的答案。 随着开关频率的增加、PWM 边沿分辨率将逐渐降低、这是因为 PWM 时钟由一个计数器定位、该计数器通常以(固定) CPU 频率计时。 这反过来会导致控制精度下降、并最终导致限制循环等问题。 随附的幻灯片说明了这种情况。

    是否出现限制周期取决于的不仅仅是 PWM 边沿分辨率。 受控体增益、ADC 分辨率和通过控制器的数字增益等因素都会起作用。

    为了缓解这一问题、C28x PWM 架构包括一个"高分辨率"(HR)模式、此模式允许边沿的时间精度为大约180ps。 这通常足以确保在超过1MHz 的频率下进行良好控制、但同样、这取决于系统。 HR 模式可应用于 PWM 通道间的 PWM 占空比、频率和(重要的是在相移全桥拓扑中)相移。

    如果使用电流模式控制、PWM 分辨率无关紧要。 然后、分辨率限制来自为模拟比较器馈送信号的内部 DAC。 量化这非常复杂、尤其是在应用斜坡补偿的情况下。 遗憾的是、目前没有我可以提供的任何数据。

    没有其他平台更适合对开关模式数字电源进行数字控制。

    此致、

    Richard