This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:GPIO 始终为高电平

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611343/ccs-tms320f28035-gpio-is-high-always

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 GPIO 来触发继电器。我的继电器通常处于打开状态。因此、我最初使用'GPIODATAREGS'将 GPIO 设置为低电平、但 GPIO 仍然提供逻辑高电平。我也尝试将其设置为输入。有人可以告诉我如何将 GPIO13设置为低电平 最初(不进行注释)我在这里添加了程序的一部分(配置 GPIO 13)。

///--------------------------------------------
// GPIO-13 -引脚功能=--备用--
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO13 = 0;// 0=GPIO、1=TZ2、2=Resv、3=SPISOMI-B
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13 = 0;// 1=输出、0=输入
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO13 = 1;//取消注释 if ->初始设置为低电平
// GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO13 = 1;//如果->初始设置为高电平则取消注释
///--------------------------------------------

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库马尔

    您需要将引脚配置为输出、以驱动引脚上的任何值。 另外、在配置 GPxDIR 寄存器之前、请确保启用 EALLOW。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek。