This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F28069:独立引导线路的时序

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611455/starterware-tms320f28069-timing-for-standalone-boot-lines

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Starterware

您好、热线:

我想通过 SCIA 使用独立引导模式->GPIO34=H;GPIO37=L 我知道我必须将 GPIO37设置为低电平、但您能告诉我何时可以再次将 GPOI037更改为高电平。

此致

Gerfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚值用于解码引导模式。 一旦器件跳转到 SCI 引导、引脚值就可以更改。 因此、基本而言、您应该能够更改应用代码中的引脚值。

    Vivek Singh