This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:XRS 信号被下拉、然后恢复为1、同时1.2V (VDD)和3.3V (Vdd3vfl/VDDIO)被断电

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610383/tms320f28374s-xrs-signal-pulled-down-then-restored-to-1-while-the-1-2v-vdd-and-3-3v-vdd3vfl-vddio-are-powered-off

器件型号:TMS320F28374S

大家好、

我的客户报告了在器件断电时 XRS 信号被拉低并恢复的问题: 在 VDDIO/VDD3VFL 和 VDD 断电级期间、VDD 在 VDD3VFL 之后断电大约350uS、当 VDD3VFL 下降至3.0V 且 VDD 下降至1.0V 时、XRS 信号将被下拉50us、但再次上拉、 在 高电平下持续400us、然后再次下拉。

您能否就 XRS 下拉至0但恢复至1的原因发表评论? TMS320F28374的运行将受到什么影响?

期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

e2e.ti.com/.../TMS320F28374S-XRS-Pulled-down-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    当器件加电时、POR 触发复位的阈值未修整。  该未修整的复位阈值低于修整后的电平。  上电后不久、将加载修整并增大复位阈值以进行修整并使其接近器件工作电压范围。

    如果电源电压保持在未修整和修整的复位阈值之间(或缓慢斜升)、会发生什么情况:

    • 电源电压足够高、使器件能够启动上电
    • 加电过程中加载修整
    • 电源电压低于复位阈值、因此器件复位

    这对于 C2000器件来说不是问题;在修整稳定且电源电压高于修整阈值之前、器件将不会开始执行。  但是、如果这些复位传播到电路板或系统中的其他器件、您可能需要验证复位信号、然后再将其传递到其他 IC 或组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、
    在断电状态下报告此问题、而不是在通电状态下报告。
    您是不是说、在断电状态期间、电源足够高、以便在电源保持扁平时允许器件启动供电?
    器件决定开始上电的电压范围是多少?

    期待您的回复、谢谢。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    该器件实际上并不知道或关心电压是上升还是下降。 只要电压介于未修整和修整的跳闸阈值之间、器件将尝试启动、但在加载修整后失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、
    未修整和修整的电压范围是多少? 跳闸阈值的范围是多少?
    期待您的回复、谢谢。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    该器件可尝试上电至低至2.1V (通常为2.5V)。 修整后的跳闸范围应介于2.8V 和3.0V 之间。