This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:与 TMS320F2808连接的射频收发器模块:

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611311/tms320f2808-rf-transceiver-modules-interface-with-tms320f2808

器件型号:TMS320F2808

大家好、团队、

在 TMS320F2808 和 APMN-Q551 (射频收发器)之间建立接口时、我需要一些小帮助。

我需要 使用 TMS320F2808的 SPI 或 UART 接口(如引脚54)无线传输日期。(我使用的无线设备是 APMN-Q551) 。              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    除非您在尝试实现通信时遇到特定问题(例如、我无法从引脚 X 中获取 SPI CLK、或者 SPI RX 的中断似乎不会在正确的时间发生等)、否则我们会稍微难以为您提供帮助。

    您在开发中处于什么位置?  您是否有代码在 F2808上工作并运行?

    我将尝试提供一些有关如何实现这一目标的一般指导(我将假设您使用的是 SPI、但您可以对 SCI 执行类似的操作):

    • 运行并了解 TI 提供的任何 SPI 示例(我认为这些示例大多是回环示例)
      • 使用'scope 观察 SPI 数据包结构和时序  
    • 现在、修改环回示例以使用适合与无线对讲机通话的设置(例如、每个事务的位数、极性、时钟速率等)
      • 根据对讲机数据表、使用"扫描范围"验证通信是否与对讲机电气兼容
    • 修改环回示例、以便您可以轻松地手动选择要传输的数据(例如、发送数据包的循环、然后到达一个断点、等待您通过观察窗口内存变量指定下一个发送数据)
    • 现在连接对讲机并开始手动发送数据并观察结果
    • 验证手动数据是否正常工作后、开始定义对讲机消息协议使用的所有命令/地址、并验证每个命令/地址是否按预期工作
    • 定义和验证所有命令后、您可以在 C28x 器件上构建应用