This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:寻找一款与已停产的 TMS320F243相似的 DSP 微控制器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610840/tms320f2812-looking-for-a-dsp-microcontroller-similar-to-tms320f243-that-was-discontinued

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:TMS320LF2407A

您好!  

我正在尝试寻找一款类似于"TMS320F243 DSP 微控制器"的微控制器、但此器件已停产。 我正在考虑订购类似的产品。 是否有人推荐类似产品?

我正在寻找以下功能:
RAM 和闪存
2.模拟和数字输入/输出通道
集成外设作为模数转换器和事件管理器(PWM 输出、CAN 模块等)
4.板载串行和标准 JTAG 通信接口,用于将此器件连接到计算机
5.从 PC 读取信号测量值的实时仿真

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看:F28035 (60MHz)、F28069 (90MHz)或 F28377S (200MHz)。 如需更多信息、请查看其数据表。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F243已经20年了。
    它被 TMS320LF2407A "取代"、因为它已使用17年、因此是 NRND。

    如果您正在寻找现代版本、请访问 www.ti.com/c2000并根据您的需求查找合适的系列。 除 F2802x (无 CAN)之外的每个系列都具有您所需的所有功能。