This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:使用 lab7 Rs 在线重校准来测量电机温度

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611290/tms320f28069f-using-lab7-rs-online-recalibration-to-measure-motor-temperature

器件型号:TMS320F28069F

您好、香榭丽舍

您是否可以 使用"lab7 Rs 在线重校准"来测量电机温度? 精度如何?

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该功能可用于大多数情况、无需磁场减弱控制、并且负载不会太重。 精度取决于电流/电压信号、电机定子电阻/温度曲线、Rs 在线重校准注入电流和电机负载特性。 对于大多数电机、10%~15%更合理。