This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRV8312-C2-KIT:如何使用 CC2803X ISO DIMM 在 DRV8312EVM 修订版 D 上运行 instalSpin FOC

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610949/starterware-drv8312-c2-kit-how-to-run-instalspin-foc-on-drv8312evm-revd-with-cc2803x-iso-dimm

器件型号:DRV8312-C2-KIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Starterware

您好、TI、

我有一个 PM 电机(可能是 BLDC 或 PMSM)、 并获取 DRV8312EVM 进行评估。 我可以通过与套件连接的 InstalSpin BLDC 很好地旋转电机。

然而、与套件连接的软件是6步梯形。 我想为我的电机执行矢量控制(尤其是 FOC)。

只要从 TI 网站四处看看、FOC 可能只支持以下器件:F2802x;F2805X 或 F2806X。 我没有看到支持列表中提到 F2803x。

那么、在我的情况下、我应该怎么做? F2803x 器件上是否有任何支持 FOC 的示例代码?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 InstaSPIN-FOC 支持具有 ROM 嵌入式 instSPIN 快速代码的 F280xF、F2805xF/M、F2806xF/M 器件。 因此 F2803x 不支持 InstaSPIN-FOC。 您可以参考 TI controlSUITE 中的另一个 FOC 算法、如用于 F2803x 的传感器/无传感器 PMSM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以用以下模块替换原始 CPU 模块: http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28069MISO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 此 F28069M controlCARD 可支持 DRV8312-C2-KIT 上的 InstaSPIN-FOC/Motion。