This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:外设驱动程序库的合适发布说明

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610968/tms320f28377d-decent-release-notes-for-peripheral-driver-libraries

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

大家好、

在哪里可以找到有关外设驱动程序库 V1.60的有意义的发行说明... v2.10? 在包含的 C2000Ware 库中、我发现版本注释很有用、但在 controlSUITE 库中、RLS 注释只是不完整、或者具有以下几个数量级:

这是本文档的版本210、最后更新时间为2016年11月1日14:46:59 CDT。

感谢您提供所有信息

BR Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andreas

    驱动程序库发行说明与 F2837xD-FRM-EX-UG 文档中的 F2837xD 器件支持发行说明相结合、位于详细的修订历史记录部分。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,谢谢克里斯托弗!