请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 您好 Gurus、
我想使用 SCI 将我存储在闪存中的内容打印到 Tera Term。
我正在尝试使用 scia_xmit 作为我的打印、但它返回一个 ASCII。
我是否必须将其转换为 int 并一次发送一个字符?
是否无法直接发送整数?
例如、如果我在闪存中存储值100、即以十六进制表示为64、我可以读取闪存、然后当我打印 int 时、它将打印 d (100、ASCII)。
我想在屏幕上打印100的值。
如何继续?
此致、
Rajan Joshi