This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT 卡在0%电机识别时

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611161/starterware-drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit-stuck-at-0-motor-identification

器件型号:DRV8301-69M-KIT

工具/软件:Starterware

我将无传感器无刷电机插入电路板、并尝试识别电机。  

首次识别正常时。

但是、当我稍后尝试识别它时、它只是停留在0%、而在 F28069侧、两个 LED 变为红色。 我重新安装了软件、没有任何变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.确保 controlCARD 和 EVM 套件正常工作而不会损坏? controlCARD 为 F28069M。
    使用 Lab02b/Lab02c 识别电机参数、并为电机设置正确的 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT、USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT 和 USER_MOTOR_MAX_CURRENT。
    3.按照实验指南中的步骤运行电机,并监视变量以查看哪个状态将被卡住。