This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:使用28027F 处理器的霍尔传感器反馈

Guru**** 2539050 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609392/tms320f28027f-hall-sensor-feedback-using-28027f-processor

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

下午好!

我有兴趣在 f28027F 处理器中找到使用霍尔传感器反馈的示例、但我只看到 f28069F 处理器中包含 proj_lab11e。 对于本实验、是否有任何限制我们使用 f28027F 处理器的因素? 我能否从复制 proj_lab11e 文件夹

C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab11e

输入

C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2802xF\projects\ccs

霍尔传感器输入是否必须映射到处理器上的 eCAP 输入? 还是可以连接到任何 GPIO? f28027F 处理器不包含 lab11e 的原因有什么?

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 套件+ F28027F 没有备用 GPIO 和接口、因此 MotorWare 不支持 F28027F 的此类实验。
    如果项目中有备用 GPIO、您可以使用任何用于霍尔传感器输入的 GPIO 将此项目移植到 F28027F。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Yanming、

    听说霍尔传感器反馈可应用于 F2802xF 器件非常高兴。 我在 mainISR 中注意到、基于 F2802xF 定义的代码#ifndef 有一小部分。 您能否解释什么是 PWMDAC 模块、以及为什么 F2802xF 部件不包括这个模块?

    F2802xF
    //连接 PWMDAC 模块的输入。
    gDacData.value[0]= gAdcData.I.value[0];
    gDacData.value[1]= gIdq_ref_pu.value[0];
    gDacData.value[2]= gMotorVars.speed_est_pu;
    gDacData.value[3]= gMotorVars.angle_est_pu;

    //运行 PwmDAC
    HAL_writeDacData (halHandle、&gDacData);
    #endif