This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:HVPSFB 设计问题。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608874/tms320f28034-hvpsfb-design-question

器件型号:TMS320F28034

 

大家好、

 

我的客户对 HVPSFB 的设计有一些疑问、您能在以下问题上提供帮助:

  1. 有三种 SR 模式、SR 模式1和 SR 模式2之间的优势或劣势是什么?

  2. 在 VMC 模式 ePWM 初始代码中,为什么 PWM1 TBPRD =周期,PWM2 TBPRD =周期-1和 PWM4 CMPA=周期/2–6。

  3. 为何 SR PWM 会立即加载 TBPRD、但 CMPA 会使用影子模式。

  4. PCMC 和 VMC 模式之间的优势或劣势是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huihuang、

    请查看以下我的答案:

    这已在以下文件第2.4节中得到答复。

    执行此操作是为了确保主 PWM (PWM1)和从 PWM 之间的相位同步工作良好。 受控 PWM 的较小周期值可确保受控 PWM 计数器计数到一个值为0、从而在下一个周期内正确更新新的相位和占空比(比较)值。

    由于这是一个固定频率的转换器、周期负载可以是即时的。 但是、随着 SR PWM 的占空比(CMP)值变化、比较寄存器使用影子加载来实现正确运行。

    很多 IEEE 论文都详细介绍了这一点、但简而言之、PCMC 是首选方案、因为它提供逐周期电流限制、磁通平衡、而无需直流阻断电容器、并且总的来说更易于调优。 PCMC 需要斜坡补偿、通常更难实现。 另一方面、VMC 的实施要容易得多。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi、您好!

    非常感谢您的支持。