This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:自动波特率检测示例代码

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609226/tms320f28023-auto-baud-detect-example-code

器件型号:TMS320F28023

尊敬的 C2000专家:

我看到 F2802x/F2803x 支持自动波特率检测功能。 现在、我想将此功能用于自动波特率校准(因为另一个器件振荡器将在低温/高温下漂移、或 C2000 MCU 的内部振荡器漂移)、您能否与我分享一些有关如何使用此功能的示例代码?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您只需按照上述顺序执行操作。 没有可用于描述相同内容的示例。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我们没有这方面的示例代码、只需按照 Gautam 所述的上述步骤操作。 需要注意  的是、如果自动波特率成功完成(步骤7)、则应接收 RXINT 中断而不是 TXINT 中断。 我们正在更新此文档。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody 和 Gautam、感谢您的回复。 我将尝试输入您的意见和用户指南。

    此致、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错、Jack!

    祝您好运、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 如果您有任何其他问题、请随时开始另一个主题!

    此致、
    Cody