This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:用于 InstaSPIN BLDC 的 F28035硬件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8303EVM, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611122/tms320f28035-f28035-hw-for-instaspin-bldc

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:DRV8303EVM、 INSTASPIN-BLDC

InstaSPIN BLDC 工作所需的最小反馈是多少?

我计划将具有 InstaSPIN BLDC 的 F28035用于定制电机控制器设计、但我希望在开发固件时具有一些原型硬件。 我有一个带有底座的控制卡和一个来自其他公司的闸门驱动器。 DRV8303EVM 在每个相位上具有电压反馈、直流总线电压、在每个相位上具有低侧电流感应、然后具有总电流感应。 我用于栅极驱动器的 EVM 对 DRV8303EVM 的所有实现都具有有限的访问权限、因此我想知道控制环路正常工作所需的最低硬件设置是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 InstaSPIN-BLDC、您所需的最低电压为三相电压。 不过、许多人最终会放置一个电流控制器环路、在这种情况下、您需要一个总电流。

    如果您已经在寻找一款 F2803x 类器件、而您需要评估 InstaSPIN-FOC (F28027F 更便宜、F28054F 的规格和成本与 F28035相似)、我也建议您选择这款器件、因为其性能要好得多、而且您将拥有一个更加快速、轻松的稳定控制系统。