This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VDD 1.2V 内核

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611078/tms320f28377s-vdd-1-2v-core

器件型号:TMS320F28377S

您好、 f28377的内核是否需要1.2V 的外部电压、如果需要、电流要求是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、1.2V 电源必须由外部供电。  电流要求可在第5.4节"功耗汇总"中的器件数据表中找到。