This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:传输长 UART 数据问题

Guru**** 2269720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610963/rtos-tms320f28335-transmitting-long-uart-data-problem

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我有三个任务,其中一个是通过 UART 传输80字节的数据,第二个任务是执行控制应用程序,最后一个任务是执行任务上载和下载。  所有任务都具有相同的优先级。 我的问题是、传输80字节的 UART 数据会导致另一个任务的时序延迟、因为我为任务提供了相同的优先级。  如何在不干扰微控制器和更改任务优先级的情况下传输较长的 UART 数据?  

此致

Sertac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sertac、

    UART 传输是基于中断还是基于轮询? 如果它基于中断、发送任务应在信标上阻止、直到中断运行以表示完成(此时它可以调用 Semaphore_post 来释放任务以再次运行)。

    为什么要将所有任务保持在同一优先级?

    Todd