This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:通过 ADC 引脚上的可变模拟输入生成 TMS320F28335 ePWM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610262/ccs-tms320f28335-tms320f28335-epwm-generation-via-varying-analog-input-on-adc-pin

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我希望获得具有 ADC 引脚输入模拟信号变化的 ePWM。 请举几个例子或相同的例子。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saran、

    简而言之、您是否在寻找 PWM 占空比随 ADC 输入的变化而变化的情况? 您可以参考以下示例开始使用:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2833x\v142\DSP2833x_examples_ccsv5\ADC_SoC

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saran、

    有关如何调制 PWM 的示例、您可以查看 \device_support\F2833x\v142\DSP2833x_examples_ccsv5\ePWM_UP_AQ。

    您应该能够将建议的示例 Gautam 与我提供的 PWM 示例结合在一起、以获得有效的解决方案。

    此致、
    Cody