This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240C:ISO7240的正确原理图是什么?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610033/iso7240c-what-is-the-correct-schematic-for-iso7240

器件型号:ISO7240C

您好!

我使用的是 LAUNCHX-F28069M、有两个隔离器(ISO7240和 ISO7231)。 原理图让我有点困惑、我是否需要使用0欧姆电阻连接隔离器的输入和输出?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    使用隔离器时,不应安装电阻器 R16、R18、R19、R20。 当不使用隔离器时、应安装这些电阻器。
    我将把这篇文章移至 MCU 论坛、因为我认为这将是进行本次讨论的合适论坛、

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    我同意 Tejas 的说法。

    更具体地说、如果您想跨接隔离边界、则会使用电阻器。 您必须移除电路板上的隔离器芯片、然后填充0欧姆电阻器。

    否则、您只需将隔离器保持原样。

    请告诉我、这是否仍然没有意义/回答您的问题。

    -Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marlyn、
    感谢您的评论。 我要制作我的定制板、这让我感到困惑。 我将放置不带电阻器的隔离器。

    再次感谢、