This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:没有可用于&quot 的源;0x303b45"

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608723/ccs-tms320f2812-no-source-available-for-0x303b45

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将项目加载到 安装在板上的 ezdspTMS320f2812.TMS320F2812 IC 上。 由于锁定错误、我更换了它。 现在、我可以在板上调试项目。 但是、当我想在表达式窗口中查看变量时、我无法在图形窗口中查看变量(不刷新变量)。 更换 IC 一切 都是正确的、变量 显示 在这些窗口中。

我可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 CPU 暂停时、CCS 会查看其停止的地址。 然后、它尝试确定与该地址相对应的 C 源文件。

    消息 No source available for "0x303b45"表示器件已在0x303b45处停止、CCS 不知道要打开哪个源文件。

    当您在器件上加载程序时、它的加载是否正常? 它是否运行到 main()? 您使用的是哪个版本的 CCS?

    此致、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复
    程序已正确加载、我的 CCS 版本为5.3、JTAG 为 XDS100V2
    有时会更新变量并显示图形

    此致、
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当变量无法更新时、它会在调试视图的调用栈中显示什么内容? 是否可以获得屏幕截图?