This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想知道 VD/VQ 电压比例因子和放大器;实际电压值!

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610592/i-want-to-know-vd-vq-voltage-scaling-factor-real-voltage-value

我从另一个问题中发现、在最新版本 的 TMDSHVMTRPFCKIT(v2.1)中、基准电流为10A、基准电压为236.6 (直流总线/sqrt (3))。

(直流总线= 410)

但在我的套件中、 实际直流总线为300V、由万用表测量。 在这种情况下、基准电压是多少? 410/sqrt (3)或300/sqrt (3)?

在 HVPM_Sensored_servoe.c 中、使用了 pu (标么值)。 (-1 < park1.Qs < 1)

我认为 park1.Qs *基准电流(10)是实际的 IQ 值。 对吗?  

我想知道实际的电压值。

在 PMSM 中、电流 PI_MACRO 输出是 VQ 值。

ipark1.qs = pi_iq.out;

如果我想知道实际的 VQ 值, pi_iq.out *基极电压是 VQ 的实际值?

还是 pi_iq.out *基准电压*基准电流?

PLZ 回答我的问题!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如,如果电机转速为常数(=1000rpm),则 PMSM 数学模型将为 VD =-wr*LQ*IQ。 (因为 ID = 0)

    在这种情况下、我想知道 VQ (=pi_id.out)实际值来计算 LQ 参数!

    我知道实际值功率= 418.6 (rad/s)、Iq = park1.Qs*基准电流(10A)。 (极对= 4)

    问我的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为您的另一篇文章、最好再次在代码中使用 IQ、不要将其转换为实际值、除非所有控制算法代码都基于绝对实际值、如使用浮点控制器。
    e2e.ti.com/.../2248504