请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好、
如果从 RAM 引导 MCU (即编译配置为 RAM)、则 memcpy 无法正常工作、应用程序将崩溃、添加 了 rts2800_fpu32.lib。
请告诉我如何解决该问题。
看起来、如果要在 RAM 模式下调试 memcpy、需要在汇编语言中实现 memcpy、对吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果从 RAM 引导 MCU (即编译配置为 RAM)、则 memcpy 无法正常工作、应用程序将崩溃、添加 了 rts2800_fpu32.lib。
请告诉我如何解决该问题。
看起来、如果要在 RAM 模式下调试 memcpy、需要在汇编语言中实现 memcpy、对吗?
谢谢
您好、Elizabeth Joy、
当应用程序到达 memcpy()应用程序崩溃时,立即在调试模式下步进。
发现了这个问题、将 F28335应用(旧)移植到 f28379d (新)、旧应用在 ccsv6上构建、编译器不是 v16.9LTS、即使编译器应用中的 memcpy 大小参数为零、但实际上它现在已被删除、仍然是不需要的代码。
我正在使用 CCSv7 v16.9LTS 编译器,如果 size 参数为零,则应用程序会崩溃。
如果您有从旧编译器到新编译器 v16.9LTS 的应用程序迁移的任何用户指南或参考文档、请与我们分享。
谢谢