This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:ADC_16ch_LCD_main.c

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610268/ccs-tms320f28335-adc_16ch_lcd_main-c

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 在 ADC_16ch_LCD_main.c 示例中描述的以下术语的含义是什么、

SampleTable[0]= AdcRegs.ADCRESULT0 >> 4;
SampleTable[1]= AdcRegs.ADCRESULT1 >> 4;
SampleTable[2]= AdcRegs.ADCRESULT2 >> 4;
SampleTable[3]= AdcRegs.ADCRESULT3 >> 4;
SampleTable[4]= AdcRegs.ADCRESULT4 >> 4;
SampleTable[5]= AdcRegs.ADCRESULT5 >> 4;
SampleTable[6]= AdcRegs.ADCRESULT6 >> 4;
SampleTable[7]= AdcRegs.ADCRESULT7 >> 4;

请解释相同的内容。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saran、

    ADC 转换结果将存储到 SampleTable 数组中。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多帖子警告: e2e.ti.com/.../610311

    Saran、请勿在同一主题行上发布多个主题帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saran、
    读取时、ADCRESULTn 寄存器是左对齐的
    外设帧2 (0x7108-0x7117)、具有两个等待状态、从外设读取时右对齐
    等待状态为零的帧0 (0x0B00-0x0B0F)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道这一点、但需要将 ADC 结果存储在采样表数组中。 我们能否在不存储在采样表中的情况下获取 ADC 结果?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    每次触发 ADC 时、新结果将在转换完成后覆盖 ADCRESULT 寄存器中的旧结果。  为了考虑多个时间间隔的转换、您需要将每次转换存储在存储器中、直到您聚合了所需的样本数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saran、

    如果您希望在每个 ADCRESULT 转换准备就绪后立即执行、只需从寄存器中读取值即可。

    Tommy