请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069F 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个 F28069 controlCARD 插入到带有 USB 连接器的 TI 集线站 USB-EMU 板中。 该连接器通过 USB 电缆连接到我的笔记本电脑。 我已经能够通过 CCS 在处理器上进行调试。
最近、我通过 C2000Ware 将 USB_host_msc 加载到了我的项目中。 我已经能够构建代码并将其加载到器件上进行调试。 加载的代码应允许我浏览 FAT 格式的 USB 记忆棒。 我已经格式化并添加了两个文本文件(一个在根目录中、另一个在文件夹中)、希望使用 TeraTerm (或通过 CCS 调试器的内置终端模式)来使用 UI。 加载后、当 UART 上的数据恢复时、我似乎无法将任何字符放入流中、从而使程序对我的输入做出反应。 我已尝试将 USB 端口切换为无效。
有什么建议吗?