This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 TMS320F28377D 中、USB0DP (GPIO43)用作 GPIO

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610259/usb0dp-gpio43-is-used-as-gpio-in-tms320f28377d

通常、GPIO 设置使用以下代码:

GPIO_SetupPinMux (62、GPIO_MUX_CPU1、0);

        GPIO_SetupPinOptions (62、GPIO_OUTPUT、0);

GPIO_WritePin (62、1);

GPIO_WritePin (62、0);

        这些代码可以使 GPIO62正常工作。 使用"GPIO_WritePin (62、1);"时、GPIO62为高电平;使用"GPIO_WritePin (62、0);"时、GPIO62为低电平。

        当我将这些代码用于 USB0DP (GPIO43)时、它无法工作。 USB0DP (GPIO43)始终保持低电平。

        然后我使用其他代码:

GPIO_SetupPinMux (43、GPIO_MUX_CPU1、0);

// GPIO_SetupPinOptions (43、GPIO_OUTPUT、0);

EALLOW;

  GpioCtrlRegs.GPBAMSEL.bit.GPIO43 = 0;

  GpioCtrlRegs.GPBLOCK.bit.GPIO43=1;

  GpioCtrlRegs.GPBCR.bit.GPIO43=0;

  GpioCtrlRegs.GPBODR.bit.GPIO43=1;

  GpioCtrlRegs.GPBCSEL2.bit.GPIO43=0;

  GpioCtrlRegs.GPBGMUX1.bit.GPIO43=0;

  GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO43=0;

  GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO43 = 1;

EDIS;

GPIO_WritePin (62、1);

        但仍然对保持为0的 USB0DP (GPIO43)没有影响。

 

        请告诉我是否可以将 USB0DP (GPIO43)用作 GPIO、以及如何设置它?

谢谢!

 周丽丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO43可被用作一个正常的 GPIO。 您是否正在使用 ccard?

    SAL