This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:SPI 通道支持数量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610345/tms320f28075-number-of-spi-channel-support

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069

TMS320F28075PZPQ 器件数据表显示、根据数据表架构方框图、它支持3个 SPI 模块。 但我在 TMS320F28075-datasheet 中看不到相应的模块寄存器集。 我只能看到该模块的一个寄存器集。 请检查并确认 TMS320F28075PZP (100引脚封装)已获得/支持3个具有相应 SPI 端口引脚的 SPI 通道。

 

另外、请指出我们可以从何处获取此 TMS320F28075PZP DSP 芯片的参考原理图。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考:SPRS902C–2014年10月–2016年5月修订
    表6.4显示了 SpiaRegs、SpibRegs 和 SpicRegs 的3组寄存器以及这些寄存器的单独地址。
    数据表中还显示了多个引脚选项。

    尽管已停产、但以下内容似乎包含参考原理图: www.ti.com/.../tmdxcncd28075

    希望这会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd Anderson、您好、感谢您的澄清。 我们将继续并返回以获取任何查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个关于 CAN 模块上 TMS320F28075器件的查询。

    TMS320F28075PZP 数据表声称、它对 CAN 模块使用称为 D_CAN 的 IP。 而 TMS320F28069使用 eCAN 模块(增强型 CAN 模块)。 请说明这两个控制器/模块之间的区别。 这两个 CAN 模块之间是否存在任何性能差异。

    谢谢、此致、
    Chandu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我扫描数据表、两个器件都声称它们符合 CAN 2.0B 标准、这让我相信它们是相同的。 我想您需要进行寄存器到寄存器的比较...

    我有 F28377S 和 F28377D Launchpad、但我没有尝试在它们之间进行 CAN 通信。 (每个 Launchpad 都有 CAN 收发器。)