This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:如何防止电机过热卡在特定位置

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610402/tms320f28054m-how-to-prevent-motor-overheating-from-stuck-on-a-certain-position

器件型号:TMS320F28054M

尊敬的 TI 和 Adam:

 我可以使用哪些参数来跟踪施加到电机的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望跟踪什么电流? 您可以使用以下代码获取适用于电机的实际 ID、IQ 和参考 IQ。

    //获取 Id 和 Iq 矢量(以安培为单位)
    gMotorVars.ID_A =_IQmpy (CTRL_getid_in_pu (handle)、_IQ (USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
    gMotorVars.IQ_A =_IQmpy (CTRL_getIq_in_pu (handle)、_IQ (USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));

    //计算矢量以安培为单位
    gMotorVars.is_a =_IQsqrt (_IQmpy (gMotorVars.ID_A、gMotorVars.ID_A)+_IQmpy (gMotorVars.IQ_A、gMotorVars.IQ_A));

    //从位置控制器获取 IQ 参考
    gMotorVars.IqRef_A =_IQmpy (STPOSCTL_getTorqueReference (stObj->posCtlHandle)、_IQ (USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));