This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:TIDM-HV-1PH-DCAC 和#39;s 基准电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608281/ccs-tms320f28377d-tidm-hv-1ph-dcac-s-reference-voltage

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 TIDM-HV-1PH-DCAC 感兴趣。 我对项目的 ADC 基准电压感到困惑。

ADCA2只有1.65V 电压输入。 如果没有任何基准电压和1.65V 电压、我不明白 ADC 是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设计采用控制卡概念、在控制卡上、5V 转换为3.3V、用于 ADC 参考。

    根据使用的 C2000器件、也可以通过 VDDIO 电源生成内部基准。

    因此、您将不会在基板上看到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说控制卡将5V 转换为1.65v 作为 ADC 基准吗? 为什么 ADC A2的1.65输入应该? 为什么项目会调整此 ADC 设计、而不是使用指向所有 VREFHI 的基准电压链接作为文档的说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制卡将5V 转换为3.3V、3.3V 连接到 VREHI 并用作 ADC 的基准。 有关详细信息、请参阅控制卡原理图。

    这里的1.65V 是来自霍尔传感器电流偏移的反馈电压。