This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D ADC 偏移问题

Guru**** 2534290 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608931/tms320f28379d-tms320f28379d-adc-offset-problem

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

  大家好、
我目前正在  单相逆变器中使用 F28379D Delfino。 逆变器是 TIDM-HV-1PH-DCAC 实验套件。 通过 DSP 上的 ADC 模块感测输出电压时遇到问题。 逆变器运行时、输出电压会出现偏移。 另一方面、当逆变器被禁用时、我将正弦波直接施加到外部电源的输出上。 在本例中、ADC 测量是可以的。 我认为测量偏移来自开关噪声并过滤硬件。 但问题仍然有效。 我的问题是、是否有任何方法可以通过软件克服这个偏移误差? ADC 偏移校准看起来像是 ADC 输入的硬件数学差分。 这是否是一个常见问题? 谢谢  

  此致
  Alican Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alican:

    您观察到多少个 LSB 的偏移误差? 您使用什么电路进行信号调节、以便将输出电压调节到 ADC 输入范围内? 当您从电源驱动电压并获得良好的结果时、这是直接进入 ADC 引脚还是进入输出总线、输出总线随后与正常运行相同的信号调节电路? 相关通道的 S+H 持续时间有多长(由 ACQPS 字段设置)? 您是否在所有 ADC 通道上观察到该偏移误差、还是仅观察到一个输出电压信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    我使用的是 TIDM-HV-1PH-DCAC 实验套件中的相同电压感测电路。 此外、我还感测输出总线的电源输出、输出总线通过同一信号调节电路。 S+H 持续时间为101个系统时钟周期(AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS=100)。 此外、我还在不同的采样保持持续时间内尝试过它。 我只在电压感测中观察到这个偏移问题。 与实验套件的唯一区别是、我更改了实验套件中的正弦 PWM 技术。 在实验套件中、全桥逆变器的一个桥臂以20kHz 的频率进行开关、而另一个桥臂以50Hz 的频率进行开关。 在我的开关技术中、两个桥臂使用单极 PWM 以20kHz 的频率进行开关。 实际上、我没有通过 LSB 测量偏移。 因为预期寄存器值和测量值之间的差异具有非线性特性。 这是由开关噪声还是布局问题造成的?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    美国

    失调电压的度量是多少? 是否检查输出的 Vrms 值?

    Vrms 计算可能会有一些误差,特别是由于逆变器运行时会产生额外的噪声,并且可能会有所变化。 当您在输出端馈送干净的交流输入时、可能不会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    实际上、我已经绘制了来自每个中断的数据的输出电压。 输出电压具有非线性特性的平均值。 因此、显示的输出电压有偏移。 当两个桥臂的切换瞬间彼此接近时、示波器测量值与显示值之间的差值会增加。 这种情况实际上使我想到开关噪声问题。 失调电压具有-8V 平均值@ 50Hz 220V RMS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    美国

    我建议如下

    使用差分探头通过示波器探测电压反馈、您可能需要在电路板上焊接一根导线。 检查您是否在示波器上看到相同的偏移。

    2.您是否在构建级别3检查此项? 如果是构建级别3、霍尔效应电流传感器电流偏移也会起作用。 我建议在构建级别1进行测试、以消除与控制方案和其他传感器相关的其他潜在问题。

    8V 将大约为1.7%的偏移、这对我来说似乎很高。