This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2088260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609975/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好!

我想使用28035 SCI 与两个器件(微控制器-两个28035)进行通信。

请帮帮我。

紧急...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RK、

    您只需参考:sci_echoback 示例
    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\sci_echoback

    连接 TX1 -> RX2和 RX1->TX2、确保两者共用相同的接地端。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我仅像这样连接、如何进行测试。

    请帮助。

    我正在调试窗口中检查 msg、它不会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我想在我的代码中使用以下代码行在两个28035之间来回传输数据。

          

    SciaRegs.SCICCR.bit.ADDRIDLE_MODE = 1;
    SciaRegs.SCICTL1.bit.Sleep = 1;
    
    SciaRegs.SCICTL1.bit.TXWAKE = 1;
    SciaRegs.SCIRXST.bit.RXWAKE = 1; 

    请提供任何示例代码或现有模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有现有代码、您只需修改上述代码、使其能够进行双向通信。 即使不使用上述线路、您也可以进行双向 SCI 通信。
    首先、我建议:只执行 M1的传输例程、执行 M2的接收例程。 检查是否相同。 只有在成功实现相同的器件后、您才能尝试实现另一个器件。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 C2000Ware 中的示例:SCI 回显示例将有所帮助。

    SAL