TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:USB0DP (GPIO43)在 TMS320F28377D 中用作 GPIO

Guru**** 2048030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610274/ccs-tms320f28377d-usb0dp-gpio43-is-used-as-gpio-in-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

通常、GPIO 设置使用以下代码:

GPIO_SetupPinMux (62、GPIO_MUX_CPU1、0);

        GPIO_SetupPinOptions (62、GPIO_OUTPUT、0);

GPIO_WritePin (62、1);

GPIO_WritePin (62、0);

        这些代码可以使 GPIO62正常工作。 使用"GPIO_WritePin (62、1);"时、GPIO62为高电平;使用"GPIO_WritePin (62、0);"时、GPIO62为低电平。

        当我将这些代码用于 USB0DP (GPIO43)时、它无法工作。 USB0DP (GPIO43)始终保持低电平。

        然后我使用其他代码:

GPIO_SetupPinMux (43、GPIO_MUX_CPU1、0);

// GPIO_SetupPinOptions (43、GPIO_OUTPUT、0);

EALLOW;

   GpioCtrlRegs.GPBAMSEL.bit.GPIO43 = 0;

   GpioCtrlRegs.GPBLOCK.bit.GPIO43=1;

   GpioCtrlRegs.GPBCR.bit.GPIO43=0;

   GpioCtrlRegs.GPBODR.bit.GPIO43=1;

   GpioCtrlRegs.GPBCSEL2.bit.GPIO43=0;

   GpioCtrlRegs.GPBGMUX1.bit.GPIO43=0;

   GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO43=0;

   GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO43 = 1;

EDIS;

GPIO_WritePin (62、1);

        但仍然对保持为0的 USB0DP (GPIO43)没有影响。

 

        请告诉我是否可以将 USB0DP (GPIO43)用作 GPIO、以及如何设置它?

谢谢!

周丽丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lidan,

    可以、您可以将 USB0DP 引脚用作 GPIO 引脚、您正在使用的功能应该可以正常工作。 这是 TI 提供的硬件还是您自己的定制板? 如果是定制板、最好检查引脚是否由某些外部组件驱动、因此它卡在"0"。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 GPIO42和 GPIO43可用作常规 GPIO。

    SAL