This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 停产器件问题。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610179/question-on-discontinued-parts

主题中讨论的其他器件:TPS22810

你好。
我是韩国伺服驱动研究的研究员。
我要学习的电路板是 C 2000 IDDK。
出现了问题。
在部件中、很难获得 TPS 27082 LDDCR。

在主页上、您推荐 使用 TPS22810
但是、数据表看起来不同。
这两个器件是否完全兼容?
我想知道、当仅将器件 更改为 TPS 27082 L 时、这种行为是否相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,安永汉

    在功能和特性方面、TPS22810可完全取代 TPS27802。 实际上、它甚至还具有热关断和快速输出放电等附加功能。 TPS22810还可简化 TPS27082设计、因为您无需添加外部电阻器。

    话虽如此、这两个器件并不是引脚对引脚的。 您的布局需要更改以适应新器件。  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius