This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:无法通过 C2Prog 处理原始十六进制数据

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609877/ccs-tms320f28379d-unable-to-process-raw-hex-data-by-c2prog

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想通过串行接口在线升级 F28379程序。 I uesd C2prog。

但在我对 C2Prog 进行编程后、它会显示错误、提示"无法处理原始十六进制数据"。

您是否有任何建议、为什么会发生这种情况? 我缺少什么?

提前感谢您!

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正确生成了十六进制文件? 有关更多详细信息、请查看此主题:

    e2e.ti.com/.../595005

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、问题得到了解决。