This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVPSFBKIT:PR798数据表引脚说明

Guru**** 2539590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608836/tmdshvpsfbkit-pr798-datasheet-pin-description

器件型号:TMDSHVPSFBKIT

您好!

  我从 TI 论坛的一个查询中找到了 PR798引脚说明的数据表。 但是、PR798数据表中的7号引脚接地、而电源电压提供给 PSFB 参考设计中的同一引脚。 您能否提供有关这方面的说明? 这两个文件都附在此处。 (提前感谢)e2e.ti.com/.../PSFB-using-C2000.pdfe2e.ti.com/.../PR798B_2D00_2_5F00_SCH-NC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在更新版本的 PR798上交换了引脚5和7。 请注意、电源电压未连接在引脚7上。 它是源自400V 输入并提供给次级侧的隔离式偏置电压。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。 因此、与 psfb 的参考设计相反、我假设 PR798中的引脚7应接地。