This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何知道 pu (标么值)实际值与放大器;去耦 VD/VQ?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609902/how-can-i-know-pu-per-unit-real-value-decoupling-vd-vq

主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好,我正在使用 'High Voltage Motor Control and PFC Developer's Kit'-  HVMotorCtrl + PfcKit_v2.1 (HVPM_Sensored_伺 服)

我有一些问题。

我想要去耦控制。  ipark1.qs = pi_iq.out + wr (L* park1.qs+flux)  

但我认为这是不正确的。 因为 ipark1.Qs 和 pi_iq.out  是按单位计算的、但 wr (L*park1.Qs+fluxe)的值 不是。 只有 park1.Qs pu

1。 如何在 PU 和 IQmath 系统中使用去耦控制?  

2.我想知道 pi_macro 输出的实际值。 (这将是 Q 轴电压 VQ。)

pi_iq.out * Base_voltage 是 VQ 的实际值? (DCBus 300V,base_voltage 为300/squr (3))

对吗?

PLZ 回答我的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果全局 Q 值为24、则表示_IQ (1.0)是比例值、如 ADC 输入的电流/电压最大采样值、或其他定义值、如最大频率。
    右侧、PI 输出是 PU 值、您需要将换算值与直流总线输入电压相乘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我发现基准电流为10A、基准电压为236.6 (410/sqrt3)在其他问题的最新版本 TMDSHVMTRPFCKIT 中。
    那么、如果我在实数变量下使用
    WR = WM (机械角速度 rad/s)*极对
    WR = speed.Speed1 *基本 RPM (3000)/(60/2*PI)*极对
    L =_IQ24 (0.008)(8mH)
    Iq = park1.Qs (iQ24)*基极电流(10)
    磁通=_IQ24 (0.102)

    去耦控制 ipark1.Qs = pi_iq.out +功率(L*IQ+磁通)/基极电压(236.6)?

    或者 ipark1.qs = pi_iq.out + wr (L*IQ+磁通)/(基极电压(236.6)*基极电流(10))?

    因为在您的应用中、您说的实际值是 PI 输出*换算值*直流总线输入电压。
    实际值是 π 型输出*基准电流(10)*基准电压(236.6)?