This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062:如何读取 eCAP 的 Mod4计数?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610046/ccs-tms320f28062-how-to-read-mod4-count-of-ecap

器件型号:TMS320F28062

工具/软件:Code Composer Studio

降级器、

    我能否读取 eCAP Mod4计数。 我在 TRM 中找不到任何有关 Mod4计数的寄存器。

是否有一些技巧可以知道 Mod4计数值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    用户不可读取 eCAP Mod4计数器。 TMS320F28004x (MODCTRSTS)上添加了此功能。

    通常情况下、您可以通过查看每个捕获寄存器和 TSCTR 寄存器中的值来确定最后加载的捕获寄存器。 对于  周期小于  TSCTR 周期的常规信号、该方法效果更好。 您可以使用 CTROVF 标志来检测计数器何时溢出。

    此致、
    Cody