主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D
我已经尝试过以下主题中列出的示例:e2e.ti.com/.../1442283、但无法成功使用 TMS320F28075。
/----------------- GPIO 配置-------------------------------------------------------
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO16=0;
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO16=1;// 1=输出、0=输入
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO16=1;//初始设置为高电平
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16=0;// 0=启用上拉,1=禁用上拉
GpioCtrlRegs.GPACSEL3.bit.GPIO16=1;// 0=CPU1、1=CPU1.CLA1、2=CPU2、3=CPU2.CLA
EDIS;
/--------------- 在.cla 文件中添加了头文件------------------------------------------
#include "F28x_Project.h"
-------------------- iir2p2z.cla 文件的任务1 ----------------------------
中断空 Cla1Task1 (空)
{
_mdebugstop();
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO16=1;
YN = xn*S1_B[0]+ W2[1];
W2[0]= xn*S1_B[1]+ yn *S1_A[1]+ W1[1];
W2[1]= W2[0];
W1[0]= xn*S1_B[2]+ yn *S1_A[2];
W1[1]= W1[0];
GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO16=0;
//__mnop();
//__mnop();
//__mnop();
}
-------------------------------------------------------