This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms320f28377:如何确定哪个 INT (中断)连接到 ADCB1_INT

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609701/ccs-tms320f28377s-how-can-i-figure-out-which-int-interrupt-is-connected-to-adcb1_int

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用 tms320f28377s Launchpad。 如何确定哪个 INT (INTERRUPT)连接到 ADCB1_INT?  我必须启用哪个 PIE 组?

Tnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看研讨会材料: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    学员指南的第4章全都与中断有关、其中包含您要查找的信息。

    或者、您需要查看中断的用户指南、并进行一些搜索。 但是、我想您会发现学员指南中的信息非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在推荐的材料 Todd 中找到了您的答案?

    我只想补充一点、当我查找中断信息时、我想查看 TRM 中的 PIE 通道映射表。

    www.ti.com/.../spruhx5

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    Todd 建议对我有所帮助,但我找不到我的答案。
    Mohammadsadegh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    学员用户指南、第79页、第4章、PIE 分配表 ADCB1映射到 INT1.2