This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:powerSUITE 的 C2000Ware 更新计划

Guru**** 2932760 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609533/tms320f28069-c2000ware-update-plan-for-powersuite

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITEpowerSUITE

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 C2000Ware 的问题。

他们在"表1中发现"powerSUITE 未包含在 C2000Ware"。 controlSUITE 至 C2000Ware 根目录"

SPRUI45.pdf、如下所示。

http://www.ti.com/lit/ug/sprui45/sprui45.pdf

 

问题:

 您是否有任何更新计划将 powerSUITE 包含在 C2000Ware 中?

 

如果您能告诉我们 C2000Ware 中何时提供 powerSUITE、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matusan

    我还没有日程表、但 powerSUITE 将整合到基于 C2000Ware 构建的新 SDK 框架中。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的快速回复。

    我会将答案发送给客户。

     

    此致、