请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我尝试在 SCI 引导模式下使用串行闪存编程器进行闪存编程。
我关闭电路板并设置引导模式。 (GPIO72:0、GPIO84:1)
并打开电路板。
TI 提供的程序'serial_flash_programmer.exe'用于执行以下步骤、但该过程不再进行。
情况也很好。
我不知道为什么它不再取得进展。
请帮帮我。