This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:TMS320F2809ZGMA

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607264/tms320f2809-tms320f2809zgma

器件型号:TMS320F2809

 我们使用 TI 的微控制器 TMS320F2809ZGMA、其 MSL 3级。 从 MBB (防潮袋)中取出后、我们在7天内以260摄氏度的温度进行回流焊、环境条件低于30 C/60H。 组装完成后,我们将电路板发运给我们的供应商,以便进行 PCB 成型。 注塑过程在220摄氏度下完成。 回流焊和开始成型过程之间的持续时间为2至4周。

是否会出现任何产量或潜在(可靠性)问题、因为 MSL 3级组件的车间寿命仅为7天(168小时)?]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 文档 SPRABY1 第2部分讨论了应用湿敏等级。 MSL3在30C/60%的条件下应用1周的标准货架期。

    但是 、根据 JEDEC 规范 IPC/JEDEC J-STD-033C 表7-1、如果 您的实际底系数条件 低于30/60 RH%、则打开行李后的底板寿命可能会延长1周以上。 例如、如果实际最大温度为25°C、 控制的 RH 最大值为50%、则1周可能会变为2周、或 BGA 的封装尺寸小于1mm。  

    至于后续的 PCB 成型过程、您提到 它的温度为220C。 ( 我假设这 不是 SPRABY1 在第4节中讨论的回流焊类型的系统配置)。

    当行业从引线焊料变为无铅焊料时 、经验法则是、当它从220-235C 类型的无铅 峰值上升到260C 温度时、封装可能 会下降 MSL 级别(例如、MSL2/220C 变为 MSL3/260C)。 因此 、可以认为 它是以另一种方式工作的- MSL3/260C 变为 MSL2/220C。  

    其次、 温度暴露的重点通常是焊接的峰值温度、但 斜升和冷却率对于避免内部损坏或焊接问题也很重要。 在这种情况下、您应该查看从环境温度上升到220C 的时间。 如果速度过快、  则可能仍会出现问题、在塑料封装尝试膨胀时、任何内部湿气可能同时变为蒸汽。  

    在回流后/注塑 PCB 之前、没有提到任何存储/运输介质、但我假设这会防止进一步的湿气接触。 如果是、则220C 的受控注塑工艺可能正常。 如果您 对220C 注塑工艺不熟悉、我建议将某些产品提交 给 SAM 检查或交叉切片、以验证 半导体的内部分层/

    PS:请注意、220C 略高于217C、这被视为 SAC 焊球的毛利温度。 如果在注塑过程中不谨慎、可能会削弱原有的焊点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回流焊过程听起来不错、但您不能在开放论坛中共享有关产量损失或注塑过程本身的任何专有信息、因此、让我们通过电子邮件进行进一步讨论。

    我的电子邮件地址是 TI.com 上的网站浏览器