This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:TMDSHV1PHINVKIT -源代码

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608666/tmdshv1phinvkit-tmdshv1phinvkit---source-code

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

支持路径:/参考设计/针对参考设计特定技术问题的技术支持帮助/

尊敬的马先生:

美好的一天!

我开始将源代码从 controlSUITE 加载到 TMDSHV1PHINVKIT 的 Piccolo 控制卡、 但是、当我使用高压太阳能逆变器直流/交流套件指令进行检查时、我注意到 PWM 驱动器中的一些文件缺失、并且我也没有 RAM 文件、这是 CCS 文件的屏幕截图:

如何添加其他文件? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 CCS 中导入了工程、并且编译过程没有错误、因此没有文件丢失。 您能否具体说明您在丢失文件时遇到的编译器错误?

    为了回答您有关 RAM 项目的问题、我们仅发布了基于闪存的项目。 如果您对基于 RAM 的工程感兴趣、则可以使用器件支持文件中的 RAM 链接器命令文件自行创建一个工程、还必须对链接器命令文件进行额外调整。

    -Manish