This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:例如、从 TI、我将代码加载到28377D、但当我单击 RESUME (F8)时、会显示该代码

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609138/ccs-tms320f28377d-with-example-from-ti-i-loaded-code-to-28377d-but-when-i-click-resume-f8-it-shows

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

我使用了具有28377D 的设计控制板。

芯片电源电压(1.2V、3.3V)是牢固的、焊接良好。

当我使用 TI 的任何示例代码并尝试加载它们时、其成功如下所示。

----------------------------------------------------

C28xx_CPU1:GEL 输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
C28xx_CPU2:GEL 输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。

--------------------------------------------------------------------

但是、当我在加载后单击恢复(F8)时、控制台会显示如下所示的错误消息。

--------------------------------------------------------------------

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.628.3)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU2:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.628.3)
C28xx_CPU2:错误:(错误-1135 @ 0xB585)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.628.3)
C28xx_CPU2:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU2:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

----------------------------------------------------------------------

我使用了 xds100v2 JTAG 连接。 请告诉我这些消息的含义。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    请确保在开始加载代码之前同时连接到内核(CPU1和 CPU2)。 您是否还尝试在 RAM 中加载代码、这是否正常?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singh、

    感谢您的盛情款待。

    JTAG 和启动模式的一些设置已更改、现在可以正常工作。 谢谢!

    -月贤