请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 香榭丽舍
一个一般性问题-我正在寻找我们内部 ADC 的规格、以便我可以与外部解决方案进行比较-具体而言、规格如下:
SINAD
SNR
ENOB
目前、我正在查看 F28027;但我认为、一般来说、所有选项都可以使用 F28027;因此、如果我们可以为 Piccolo (12位)和 Delfino (16位)提供该选项、它将非常有用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
香榭丽舍
一个一般性问题-我正在寻找我们内部 ADC 的规格、以便我可以与外部解决方案进行比较-具体而言、规格如下:
SINAD
SNR
ENOB
目前、我正在查看 F28027;但我认为、一般来说、所有选项都可以使用 F28027;因此、如果我们可以为 Piccolo (12位)和 Delfino (16位)提供该选项、它将非常有用。