This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:如何使用 controlSUITE 中的源代码

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608044/launchxl-f28377s-how-to-use-the-source-in-the-controlsuite

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

如何在控制套件中使用源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能详细介绍一下您到底要做什么。 您是否在调试时尝试映射源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我处于初始阶段,程序尚未编写,我正在根据对“显示过滤器”的答复读取信息。 即 controlSUITE 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "doc"文件夹将为您查看的任何库提供文档。 使用 CCS 导入导入您在上面显示的示例。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是导入结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 controlSUITE 后、安装过程中会出现许多错误。 controlSUITE 无法打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试转到"Project"选项卡并在其中导入。 您必须通过 CCS 导航到项目文件夹。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE 无法打开、我已下载并安装了新软件、但存在一些问题。 我正在咨询 controlSUITE 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过去、我在使用网络安装程序安装 controlSUITE 时遇到问题。 从那时起、我使用离线安装程序进行安装-使用离线安装程序时、我的成功要好得多。

    希望这会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的实验中有 ccs3,我们运行 BLDC,它在我的计算机中工作正常, 但问题是如何从 QEP、ADC 和传感器获取数据,我使用 sprc179控制位置和速度,我可以控制速度而不是位置。 如果您需要更多信息、我将向您发送代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sudhansu

    请创建新帖子。 谢谢你。

    京泰

    如果无法启动 GUI、请在打开之前删除 metadata 文件夹(位于 C:\ti\controlSUITE\eclipse\workspace)

    此外、如 Todd 提到的、如果认为脱机 zip 安装程序安装不正确、则更好的选择。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是离线安装程序。 这一问题已根据 TI 的支持得到解决。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 当我需要参考时、我会通知您。