This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:TMS320F280049 Lin 总线 SCI 模式

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608989/tms320f280049m-tms320f280049-lin-bus-sci-mode

器件型号:TMS320F280049M
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C2000WARE

您好,

我的客户希望在 TMS320F280049上使用 Lin-SCI、并尝试使用 DMA 来访问 Lin-SCI。

TI 尚未发布 f28004x LIN-SCI 示例代码。

他修改了 F2803x_LIN_SCI_Echoback.C 以尝试。

但是程序不能从"while (LinaRegs.SCIFLR.bit.idle = 1);"中退出。

Lin 总线模块用户指南似乎与 F28004x 和 F2803x 有所不同。

请提供解决问题的建议。

谢谢、

此致、

Simen

e2e.ti.com/.../Example_5F00_28004x_5F00_Lin_5F00_Sci_5F00_Echoback_5F00_bsp001.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simen、

    有关初始设置配置、请参阅 SCI 回送模式下 LIN 的 C2000Ware 示例代码。 对于回波、您可以参考 SCI 示例。  

    在 SCI 模式下使用 Lin -\driverlib\f28004x\examples\LIN\ccs\lin_ex2_sci_loopback.projectspec

    使用 SCI 回显-\driverlib\f28004x\examples\sci\ccs\sci_ex1_echoback.projectspec

    我们已经做了一个注释、为 SCI 模式下的 LIN 添加了回波示例代码。 同时、请尝试上述示例、如果您仍遇到问题、请告知我们。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav、

    感谢您的回答。

    Simen