This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:可在通信故障或 Tx/Rx 错误后复位

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609104/tms320f28377d-can-reset-after-communication-failure-or-tx-rx-error

器件型号:TMS320F28377D

您好!  

我 在一端使用 TMS320F28377D (C2000系列)、在另一端使用 Microchip 微控制器进行 CAN 通信。

CAN 错误后、我没有看到任何与恢复相关的文档或任何内容、这可能是由于 Tx/Rx 错误或通信链路故障等

发生任何此类错误后如何检索 CAN 通信。  我是否需要重置 CAN 模块?  

如果是、请告诉我该过程。

如果有任何帮助、我将不胜感激。

谢谢、此致

Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、

    处理 CAN 错误时、最好参考 CAN 协议。 F28377D CAN 符合 ISO11898-1 (CAN 2.0B)协议规范。

    此致
    Chris