请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在28069PFP 上开发 USB 应用
我将 USB_DEV_BULK 示例代码复制到了我的应用中。
我使用 RAM_lnk.cmd 编译它并运行。 它死了。
那么、我进入这里
它进入 USBOTGMode()
当我继续单步执行时、它会转至 ILLEGAL_ISR 并保持在 ILLEGAL_ISR 和 User1_ISR 中
但它确实设置了 SOFTCONN 位并显示"未知设备"
有人可以就此向我提供一些建议吗? 问题可能出在哪呢? 如何进行调试?
谢谢