请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:C2000WARE您好 TI
是否有与此问题有关的 Windows 10更新? 我在使用 TMS320F28069UPFPS USB CDC 和 DFU 类驱动器(复合器件)时遇到类似的问题。 我们将在一年多的时间里使用这些 Windows 7驱动程序。 但是、在将同一设备与 Windows 10 PC 连接时、PC 不会将其识别为特定设备、而是用作 Windows 本机设备(如前所述)。 尽管我要手动安装特定的驱动程序、但它未按预期与我们的器件通信。 我还附上了故障消息的代码跟踪日志。
我在此附上代码跟踪日志:错误消息-无法读取语言表。
在我们投入生产的过程中、这个问题对我们来说非常重要。 此外、我在 USB 和 Windows 驱动程序方面没有太多经验。 如果需要更多信息、请告知我。
提前感谢